This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:ppm 计算/测量

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686286/lmk04828-ppm-calculation-measurement

器件型号:LMK04828

各位专家:

客户对 ppm 计算/测量有疑问:

数据表中的数据表。

设置 PLLX_WND_SIZE=43ns、fpdx=240KHz、PLLX_DLD_CNT=512。

ppm 计算值约为20ppm。

但其测试结果约为36ppm。 间隙较大。

测试方法:

如上图所示。

从保持模式开始。 将 LMK04828设置为在 HOLDOW_EN=1和 HOLDOW_HITLOW_SWITCH=1时工作。

保持 REF CLK 与 GPS 连接。 通过调节 MAN_DAC 调优 VCXO。 使用信号分析器(SA)监控 VCXO 输出频率。

调优 MAN_DAC 以查找 VCXO 在保持保持模式和脱离保持模式之间的边沿频率容差。 然后、记录边沿 ppm。

您能否帮助检查数据表中的公式、以及计算和测量之间是否存在此类差距的原因?

谢谢!

BR

Yuntao Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuntao、
    ppm 方程似乎应该是2e6、而不是1e6。 让我们与设计人员讨论它、然后向您提供反馈。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuntao、
    该公式只是一个理想的计算、2e6或1e6都应与窗口大小定义结合使用。 该方程式不会修改。 这有助于读者了解 LMK0482x 如何退出保持模式。 但我认为客户的测试方法还可以、测试结果也是合理的。

    此致、
    肖恩