This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相对于基准的射频输出相位一致性

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/687553/lmx2594-consistency-of-phase-of-rf-output-relative-to-reference

器件型号:LMX2594

当编程到给定频率时、相对于基准输入的射频输出相位是否会始终相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的参与。 让我回答这个问题。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是一个很好的问题。 根据用例、由于配置本身的原因、器件将具有确定性相位。 以下是一个示例:

    100MHz 基准和8000MHz 输出:未使用输出分频器和整数模式。

    还存在其他条件来获得确定性相位。 对于相位不是确定性的情况、例如 FRAC 模式或使用输出分频器、此器件具有同步功能、使用户能够达到确定性相位。

    LMX2594 D/S 第25页的图26提供了一个流程图、其中将每个用例分为四个不同的类别以及每个类别的选项。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢