This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328能否从10MHz 生成不同的频率?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/687555/lmk03328-can-lmk03328-generate-different-frequencies-from-10mhz

器件型号:LMK03328

我们需要307.2MHz、156.25MHz 和125MHz。 LMK3328能否通过输入10MHz 时钟生成这些频率?

2. OUT7是否可用于监控输入10MHz 时钟?

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。是的、PLL VCO = 5000MHz 可生成125和156.25MHz、而 PLL VCO = 4915.2MHz 可生成307.2MHz。  这些 VCO 频率可通过输出分频器进行分频、以获得最终输出频率。

    2.是的、OUT4到 OUT7上的输出多路复用器可配置为输出 PRIREF 或 SECREF 输入的缓冲副本。

    有关 LMK03328 设计、仿真和编程流程的教程、请参阅此培训系列。

    此致、
    Alan