This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:在 pllatinum sim 中设置外部 VCO 数据

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686712/lmx2492-setting-external-vco-data-in-pllatinum-sim

器件型号:LMX2492

您好!

请解释如何直接或通过文件加载设置外部 VCO 参数、主要是在特定偏移下设置 kV 和相位噪声。

此致

回顾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reviv:

    您可以创建一个 txt 文件来导入 VCO 相位噪声。 下面是一个示例。
    100-24.88
    1000-53.72
    10000-82.41
    100000- 108.25
    1000000- 129.73
    10000000-147.88
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何定义 kV? 中心频率? 文件.extension 名称应该是什么?

    您可以向我发送一个示例文件吗? 或一组规则来形成文件?

    谢谢

    回顾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reviv:

    VCO 数据表中提供了 Kvco。 您只需在 PLL 方框图中键入该值、如左上角所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我能够加载文件,但我看不到任何 VCO 相位噪声值来验证...如何验证 VCO 噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reviv、

    听起来您加载了 VCO 相位噪声、并希望验证加载的内容是否正确。

    我会尝试转到滤波器设计器页面、并为滤波器类型选择"0Hz 带宽"。 在这种情况下、VCO 应主导相位噪声。 此外、您还可以将相位噪声导出为 Excel 格式。 您可以转到相位噪声选项卡并指定任何偏移、以验证相位噪声是否符合预期。

    当数据加载到 PLLatinum Sim 中时、会重新对 X 轴进行分频、因此如果您希望看到相同的偏移和相位噪声值、该工具不支持该值。

    此致、
    Dean