This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:基准时钟输入和 LVPECL 输出

Guru**** 2394505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/687082/lmk03328-reference-clock-input-and-lvpecl-output

器件型号:LMK03328

  1. 我们有一个输出正弦波的10MHz OCXO。 这是否可以将交流耦合连接到主基准时钟输入?
  2. 输出时钟将为交流耦合 LVPECL、但数据表并未指明该差分输出在每个输出(_P 和_N)与 GND (以完成发射极电流路径)之间需要150 Ω 电阻器。 当输出指定为交流耦合 LVPECL 时、这些电阻器是否已经在内部?

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurie、

    问题1. 我们有一个输出正弦波的10MHz OCXO。 这是否可以将交流耦合连接到主基准时钟输入?

    A1。 是的

    问题2. 输出时钟将为交流耦合 LVPECL、但数据表并未指明该差分输出在每个输出(_P 和_N)与 GND (以完成发射极电流路径)之间需要150 Ω 电阻器。 当输出指定为交流耦合 LVPECL 时、这些电阻器是否已经在内部?

    答2. 不可以、150 Ω 终端电阻器未集成到 LVPECL 中。

    此致、
    通道