This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:CLR_PLL2_LD_Lost 切换后的 LMK 功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686734/lmk04828-lmk-functionality-after-clr_pll2_ld_lost-toggle

器件型号:LMK04828

您好!

简而言之、我们的设置:

我们正在实施 Xilinx FPGA-DAC JESD204B 路径:  

  • 该实现是来自 DACLKSE 输入(未使用 DAC PLL)的9GHz/8位单链路/单路 DAC、在8个通道上。
  • LMK04828将时钟树分配给 FPGA (SYSREF、DEVCLK、SerDes 时钟)和 DAC (SYSREF)。
    DAC 的 CLKTXP/N 通过外部分频器向 LMK 提供3GHz 信号(LMK 输入为93.75MHz)。
  • Xilinx FPGA 实现了 JESD204B 内核和 PHY。
  • LMFSHd = 81180

问题:

我们的设置工作正常。

在输入 LMK04828配置中的一些更改(删除了不必要的操作)后、DAC 开始以同步断言持续响应。  

JESD 内核开始发送 K28.5符号时就会发生这种情况。  

伴随 DAC JESD_ALM_Ln 发出8/10错误、代码同步错误和 FIFO 错误。

我们以电气方式检查了所有 LMK 时钟信号、DAC Rx 上的眼图张开度、以及从 JESD 内核发送的符号。 一切看起来都很好。

 

开始恢复 LMK 的输入(此时似乎不必要、因此移除了输入)后、解决方案就是一个更改。  

我们切换了 CLR_PLL2_LD_Lost (H 和 L)、以便能够正确读取 RB_PLL2_LD_Lost。

我们删除了该切换、但没有看到与 LMK 操作有任何关联(它用于调试 LMK)。

似乎有一些效果。  

您能解释一下吗?

谢谢你

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、
    感谢您联系我们。 我不确定问题是 LMK 还是 DAC。 在有问题的情况下、两个 PLL 是否都锁定(PLL1_DLD 和 PLL2_DLD 为高电平)?
    您是否看到输出时钟之间的相位对齐有任何差异?
    如果您向我们解释您所做的更改、从而显示问题、也会有所帮助。 如果您不愿意在论坛上分享设计详细信息、也可以发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    我将通过电子邮件向您发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com。

    谢谢

    吉尔