This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:LVPECL 输出的上升/下降时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685444/lmk01000-rise-fall-time-of-lvpecl-output

器件型号:LMK01000

尊敬的 TI:

抱歉、我的保管人 仍然需要 LVPECL 输出 规范(或实际数据)的 TR/TF。  

  频率为148.5MHz 和297MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toshi:

    感谢您的参与。 我们将在本周结束前再次与您进行讨论。 感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    在148.5MHz 时、TR/TF = 366ps/347ps。
    297MHz 时、TR/TF = 352ps/336ps。

    我的示波器是1GHz、4GS/s、因此我认为我的测量数据比实际数据高一点。