This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK03328, USB2ANY, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685665/lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK03328USB2ANY

根据用户指南操作、测试环境和方法如下:

1.使用仪器:计算机、Agilent E4405B 频谱分析仪、40dB 衰减器、直流电源。

2.直流电源输出设置为3.3V,电流限制为450mA。

如何使用:遵循 LMX2594 EVM 说明–《具有集成 VCO 的15GHz 宽带低噪声 PLL 用户指南》
连接电源、频谱分析仪、计算机、EVM 板。 按照用户指南将50欧姆负载连接到未使用的端口。

测试程序:连接后、打开测试工具 TICS Pro、打开3.3V 电源、待机电流约为170mA、工作后电流约为390mA。 频率和功率均可调节。 测试频率设置为7GHz。

 

需要解决的两个问题。


症状:当它工作时,没有输出。 测试工具显示没有 USB 连接。
     请帮助解决问题。


2.您可以使用此 Reference Pro 来编写 LMK03328吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    TICS Pro 中
    --Select Manu USB Communications (选择手动 USB 通信)
    --选择接口"USB2ANY"
    --TICS Pro 应在底部显示绿色连接模式。

    2、TICS Pro 可以对 LMK03328进行编程
    --选择设备
    时钟发生器/抖动消除器(双环路)
    LMK03328

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    1.根据您的建议,TICS Pro 的底部没有显示绿光。

    TICS Pro 可以对 LMK03328进行编程、但如何连接 Reference Pro 和 LMK03328。

    再次感谢你。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    1.当您浏览菜单并单击"Identify"时、USB2ANY 接口上的绿色指示灯将闪烁。 此外、在 TICSPro 上、当您连接了有效的 USB2ANY 时、它应在 TICSPro 底部的状态栏的"连接模式"下指示此情况。 如果无效、则为红色并显示"Device not connected (设备未连接)"

    ReferencePro 与 USB2ANY 非常相似、不同之处在于它还包括一个基准。 但您不必使用该参考。 它使用与 USB2ANY 相同的10引脚带状连接器。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    1.能否购买 USB2ANY 模块而不是 Reference Pro 和 LMX2594EVM 通信?

    USB2ANY 模块是否也可以与 LMK03328通信?

    谢谢你。


    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

        这正是您在我们开始使用它时所说的内容。
    但是、在突然中断通信后将不会进行通信。
    我们检查了 Reference Pro、U1输入为4.8V、输出为0.7V、因此 MSP430不工作、我不知道 U1是否损坏或 MSP430是否损坏。
    请帮助!
        因为 Reference Pro 不能单独购买、所以我想改用 USB2ANY。
           USB2ANY 如何连接到 EVM。

    谢谢你。


    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    1.我只知道如何测试 USB2ANY 或 Reference Pro;我不知道如何修复不起作用的 USB 连接。 我唯一知道做的是获取另一个。
    USB2ANY 的连接方式与 EVM 的参考设计完全相同。 它具有与灰色框相同的 USB 电缆。 因此、有相同的10引脚接头插入到该盒中、它以完全相同的方式连接到 LMX2594。 USB2ANY 可对我们的所有 LMX 器件以及我们的所有 LMK 器件进行编程。

    LMK03328可与 USB 配合使用。 实际上、说明(www.ti.com/.../snau184.pdf) 显示了如何连接它。

    此致、
    Dean