This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:将 BQ32002连接到 CC2640R2F

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686477/bq32002-interface-bq32002-with-cc2640r2f

器件型号:BQ32002
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

我需要将 BQ32002 RTC 与 CC2640R2F 相连、并想使用 SensorI2C.h 中的功能  

在 BQ32002数据表中:  

要读取寄存器(第11页图6)、请发送:

1) 0xD0、用于选择写入模式中的器件;

2)读出的子地址;

3) 0xD1选择读模式中的器件;

我不明白为什么。

按照使用 SensorI2C 的步骤、我应该:

1) SensorI2C_SELECT (0、0xD1);

2) SensorI2C_Read (pData、nbytes);

它应该起作用吗?

谢谢。

此致。

Giuseppe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、您好!

    我指派了一些人回答您的问题。 他已经在本周结束时离开了、因此预计下周初会有一个答案。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。