This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334集成 PLL 是否存在?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685656/lmk00334-lmk00334-integrated-pll-is-there-or-not

器件型号:LMK00334

您好!

LMK00334是否附带集成的 PLL 或仅用作缓冲器?

如果我从晶振提供27MHz 的输入、我们得到的 HCSL 输出将是100MHz 吗?

该  IC 的差分输入和输出范围高达400MHz、因此它将用作缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 PLL、因此输出将与所选输入频率相同。  它只是一个缓冲器/电平转换器。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、当我们提供10至40MHz 晶体输入时、它将仅提供10至40MHz 差分输出?