This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要时钟缓冲器-分配器

Guru**** 2505385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC351, CDC3RL02, CDCLVP1102, CDCLVP2102, CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713910/clock-buffer-distributor-required

主题中讨论的其他器件:CDC351CDC3RL02CDCLVP1102CDCLVP2102CDCLVC1102

您好,

请问 TI 有任何具有三态输出的时钟缓冲器(分配器) 1:2。

电源最小值为1.8V

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我们的大多数时钟缓冲器器件没有三态输出。 相反、我们的许多时钟缓冲器具有输出使能功能、如果使能引脚被拉至低电平、该功能可用于将输出驱动至逻辑低电平状态。

    CDC351具有三态输出、但它是一个1:10缓冲器、由3V 电源供电。
    其他可能工作的1:2缓冲器包括 CDCLVC1102、CDCLVP1102、CDCLVP2102或 CDC3RL02。 这些器件具有输出使能功能、可由2.5V 电源供电。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    非常感谢。
    请问时钟缓冲器(CDC351)和逻辑缓冲器(SN74LVC2G241DCUR)之间的区别。
    如何决定何时使用时钟缓冲器以及何时使用逻辑缓冲器。

    此致
    Hari T O
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    CDC351是1:10扇出缓冲器、而 SN74器件是双通道缓冲器。
    通常、如果您需要缓冲高速、低抖动时钟、则选择时钟缓冲器。 对于低速时钟、通常不需要考虑抖动、然后选择逻辑缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    我的最大频率为15Mhz。
    我想知道(SN74LVC2G241DCUR)足以满足我的应用需求。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    是的、我认为是这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    数学上如何证明我可以将该器件用于15Mhz 时钟。
    我是否知道有任何数学证明。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    好的、数据表没有明确指定可接受的时钟频率、对此我深表歉意。
    第9.2.3节中的图显示了电流消耗与频率间的关系。 从这里、我们可以看到、该器件可以支持超过60MHz 的时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    是否可以从上升时间下降时间关系船舶获取信息。
    在 Δv 表中、我可以看到"Δt μ V/μ s 输入转换上升或下降速率"=20ns/V

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    输入转换率指定了最慢的可接受转换率。 也就是说、压摆率可以是2ns/V、但不能是22ns/V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    得益于可从上升时间和下降时间规格中找到最大工作频率
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    恐怕数据表中没有上升和下降时间规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    请告诉我、我将如何告诉第三个人、该 IC 的工作频率将达到一些"X"频率。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    这些规格通常在数据表中明确列出、其中一个参数很难与另一个参数相关联。

    此致
    Arvind Sridhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、
    非常感谢。
    但是、我将如何告诉客户、该特定 IC 的工作频率将高达"X"
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我相信 Noel 已经回答了这个问题。

    数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g241.pdf)中的图5 表示工作频率大于60MHz、可满足客户的要求(最大15MHz)

    此致

    Arvind Sridhar