This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:EVM 板上的相位噪声比预期差得多

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709297/lmx2595-phase-noise-much-worse-than-expected-on-evm-board

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我们最近购买了 LMX2595EVM 板、在进行相位噪声分析时、我们收到的结果远比预期差。 我们的 ESA 生成的相位噪声图在几乎整个范围内的相位噪声高出大约30dB。 我们有什么问题吗? 我已附上了我们从 TICS Pro 使用的 PLL 设置以及生成的图表。 我们在15GHz 下进行测试、并使用默认设置、我相信 EVM 的环路滤波器针对这些设置进行了优化。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    查看您的图、似乎对于20kHz 及更高的偏移、结果确实与 EVM 指令相匹配。  但是、对于低于20kHz 的偏移、某种情况会严重关闭。  我看到三种可能:

    PSA 频谱分析仪的测量问题

    我看到信号跟踪已开启、但我不是很相信它跟踪得非常好。  噪声急剧下降、看起来就像测量设备所做的那样。  PLL 处于整数模式、在这个较低的频率下、不会出现小数杂散。  我看不到会导致 PLL 这样做的任何东西、我也看到了测量设备的奇怪痕迹、尤其是当它切换到新的十年时、我看到突然变化时; 我怀疑这是问题所在。

    2. 输入基准问题

    输入基准相当好、但如果焊接或连接不良或过度摆动、可能会导致问题。  如果您输入信号发生器作为输入基准、那么该噪声很可能是信号发生器噪声、因为我看到了来自信号发生器的奇怪的噪声曲线。  如果使用信号发生 器、则可以尝试以下技巧:增加频率并进行分频。  例如、尝试使用1000MHz 并除以5即可获得相同的200MHz FPD。  如果相位噪声改善、这是信号发生器噪声的指示信号。

    3. 电源噪声

    如果您的电源噪声很大、那么如果您在电路板上使用板载 XO、这可能会导致一些问题。  不过、我怀疑问题可能是其他问题。


    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我们已经使用不同的电源进行了测试、并且正在使用板上的内置晶体振荡器。 EVM 的默认配置完全未更改。 由于我们已经测试了其他频率合成器、并且它们已达到其指定性能、因此 PSA 的跟踪对于该应用应该足够好。 谢谢、

    -Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    好的、它可能不是电源、但我不相信它不是 PSA、因为我以前看到它做了类似这样的奇怪事情。

    下面是一些步骤来说明这一点。


    1.假设 PSA 是原因:

    a.尝试接合输出分压器。 尝试7.5GHz = 15GHz/2或3.75GHz = 15GHz/4。 在这种情况下、接近相位噪声应降低。 但是、有时这些噪声曲线是特定于载波的。 如果 PSA 是问题、噪声曲线可能取决于载波频率。 例如、E5052通常不会显示这些、但如果我在较高频率下使用 E5053、我可以在噪声中获得十倍频的大幅跳跃。 我使用 FSWP 噪声分析器验证了这些不是真实的。 我已经看到了十年的 PSA 飞跃。

    b.将较低的偏移更改为1kHz (而不是100Hz)。
    如果仪器扫描速度更快、这可能会消失。


    2.假设 XO 是原因:
    意识到我们不会在生产中测试 XO、也不会将其烧入。 如果有任何方法可以绕过它、这将排除这种情况。 如果您绕过它、我将移除为其供电的电阻器、并用输入信号驱动 OSCinP。

    3.假设 LMX2594 IC 是原因
    确实有疑问、但可能是通过某种方式配置的。 自定义以来、我一直在使用该器件、从未见过该器件这么做、因此我坚信它是一款有缺陷的 LMX2594 IC。 我会转到 TICSPro 中的默认模式。 如果您将可编程输入多路复用器 MULT 设置为大于1的任何值、则这是一个不可确定的潜在值。 默认模式使用 OSC_2X 乘法器。 这应该是可以的、但禁用它足够容易。 除了使用输入路径进行这些实验之外、LMX2594设置也没有太多其他操作。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我刚刚完成了您对第1部分的建议。 当输出分频为2时、相位噪声并未改善、而当输出分频为4时、相位噪声略有改善。 将上偏移降低至100kHz 也没有任何改善。 我连接了两个分相噪声和减少的输出以进行比较。 是否有任何方法可以通过电话与其他直接通信方式进行对话来解决此问题。 我们希望使用此芯片、但到目前为止、我们看到的相位噪声不适合我们的应用。 谢谢、

    -Kyle Weidmann

    相位噪声/2

    相位噪声/4

    相位噪声、最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    很抱歉、这个问题有问题。 发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com、让我们尝试设置一些内容。 我在美国的太平洋时间。

    我有一个 E4440A 频谱分析仪、我用一点时间进行了演示。 我注意到、如果我进入相位噪声模式并将"Signal Track"推至"on"、则设备会以每十倍频和5倍的值发出咔嗒声。 换句话说、它在500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、50kHz、 100 kHz 等。 我无法重现您的现象、但我确实让它为我们的电路板创建了一个500 Hz 的小错误"悬崖"、上面有 XO。 当我使用信号发生器时、没有悬崖。

    此致、
    Dean