This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:TLC556MD

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713041/tlc556-tlc556md

器件型号:TLC556

您好!

我们有一个在电路板上使用 TLC556双路计时器的设计。 在研究测试点的表面贴装测试点发生的可焊性问题时、测试点的 X 射线被采集、

问题是、TLC556是否会因 X 射线而损坏。 是否有任何有关限制的信息(白皮书或应用)?

谢谢你

Norm Donkersloot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准、

    故障分析实验室通常使用 X 射线进行初始检查。 因此、正确使用的 X 射线似乎不会造成损坏。
    您是否怀疑 TLC556以某种方式损坏? 您的 X 射线制造商应提供更多指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、
    这是怀疑。 在超出时序规格调查的过程中、X 射线衰减后、我们之前在电路板上发生了2次 TL556故障。
    感谢您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准、

    尝试在150°C 温度下将器件烘烤几个小时(断电时)、以查看它们是否恢复。 TLC556中没有存储器位、但比较器中的阈值可能会影响运行。 烘烤可以减少晶体管性能的任何电离变化。

    尝试查找"在 X 射线检查期间尽量减少组件辐射剂量的注意事项"
    表1显示了广泛的 X 射线剂量范围、可导致各种类型的集成组件出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。 该文档提供了一些良好的参考信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    事实证明、使用 TLC556MD 的电路板怀疑 X 射线损坏不仅是2D 检查、 还执行了 CT 扫描。

    我发现的行业信息对于 CT 扫描效果似乎并不是很具体。

     这有一些很好的返回信息。 秒 3.2.1关于辐射效应。

    http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a217976.pdf

    您是否对 CT 扫描效果的参考有任何建议?

    谢谢

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准、

    CT 是 X 射线扫描。 这就是我所知道的。