Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
Dean、
我们的应用提供1200MHz 的输入基准时钟、需要2个600MHz 的输出时钟、最好锁定在基准的上升沿。 我们最初尝试了 LMX2594、但由于输入和输出时钟之间的小数关系(600/1200 = 1/2) 、我们被归入类别3。 因此、我们可以实现锁相并合成600MHz 输出、但无法对相位确定性操作进行软件同步调整、并且我们对同步线路的硬件控制不够精确、无法实现边缘锁定。 此外、类别3中不提供使用 MASK_SEED 技术的精细相位调整。
接下来、我们尝试了 LMX2592、VCO 为4800、输出分频值为8、输入分频值为24。 我们能够合成600MHz 输出并利用 MASK_SEED 执行极其精细的相位调整。 但是、加电后输入和输出时钟之间的初始相位关系和寄存器配置是不确定的。 它似乎随机为初始锁定选择八个不同相位关系中的一个。 其中任何一个都可以、因为相位调整效果非常好。 对于我们的应用、我们似乎需要的是 LMX2592和 LMX2594的混合器件。
鉴于我们的设计要求和 PLL 设置、我们是否可以采用任何机制、例如寄存器编程顺序、VCO 或 PFD 设置的组合等、以实现一致的初始相位关系? 如果是这样、我们可以根据需要应用 MASK_SEED 相位调整来调整输出时钟。
谢谢、
- Ken