This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4端口时钟发生器解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCE62005, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712896/4-port-clock-generator-solution

主题中讨论的其他器件:CDCM6208CDCE62005CDCI6214

你好

    客户希望使用4端口 LVPECL、并在 这4个输出上支持156.25MHz/100MHz/25MHz 独立频率。 我们是否有更适合此要求的解决方案? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    除了25MHz 时钟格式将可在 LVDS/LVCMOS/HCSL 之间配置外、CDCM6208还可以满足要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Noel

    CDCE62005或 CDCI6214能否在这四个输出上支持 LVPECL 和156.25MHz/100MHz/25MHz 独立频率? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    CDCE62005不能不支持 CDCI6214通过 LVPECL 输出支持这些频率。