This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:数据表中的寄存器映射与 TICS Pro

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711881/lmk04610-registermap-in-datasheet-vs-tics-pro

器件型号:LMK04610

你好

我注意到、当我使用 TICS Pro 导出 LMK04610原始寄存器映射时、映射中存在许多数据表中不存在的寄存器。

仅举几例(出现在 TICS 导出的地图中、而不出现在数据表中):R0145、R010A、R0108、R0106、R0104、 R0102、R0100、R00FE、R00FC、R00FA、 R00F9、R00B0。 我怀疑可能会有更多、但我在 R00B0之后停止计数。

是否有关于这些寄存器的功能以及是否允许访问这些寄存器的信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并提供相关建议。

    73、

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TICS Pro 显示218个寄存器、但数据表仅显示195个寄存器
    数据表中未显示的那些寄存器应使用默认值。 不建议用户修改它们。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shawn

    感谢你的答复。 不过、还有一个问题:

    当我使用 TICS Pro 工具在我的应用中配置 LMK04610时、TICS Pro 可以为我导出寄存器映射、其中包括不属于数据表的寄存器。 我的应用软件是否可以简单地读取 TICS Pro 工具导出的文件并下载文件中的所有寄存器、以便将数据表中未包含的寄存器包含到 LMK04610中? 或者、在将寄存器文件下载到 LMK 中之前、我是否应该先过滤掉这些寄存器?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Mattijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用所有寄存器,因为这些值已在 EVM 上验证和优化。
    不要过滤掉数据表中未显示的那些寄存器。 这些隐藏的寄存器仍然有用。
    TICS Pro 优化了一些值与默认值。

    也许 TI 应该在数据表中添加一条注释来显示这种差异。 感谢您的报告。