This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610:使用不带输入基准时钟的 PLL2

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709981/lmk04610-lmk04610-using-pll2-without-input-reference-clock

器件型号:LMK04610

根据数据表(第42页、2017年6月版本)、可通过 CTRL_VCXO 电压轨检测进入保持模式。 边界将与 PLL1存储单元阵列中的当前值进行比较。

第42页指出:

"存储单元阵列使用温度计代码进行编码、寄存器值采用二进制编码。 在比较之前必须进行转换。"

我的问题是:当我读出这篇文章时、我希望存储单元阵列的电流值是 VCXO 控制电压的电流值的测量值。 但是、如何将存储单元值计算为表示实际 VCXO 控制值的值?

当我读回存储单元阵列(没有连接到 CLKIN0或 CLKIN1的输入参考时钟)时、返回的值为0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 (寄存器地址0x66到0x6A)、乍一看不是"温度计编码"值。 比较前必须进行什么"转换"、第42页的注释中提到了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了用于读出存储单元读出的软件、它似乎是将其视为二进制文件、并且只是显示结果。

    我还使用了保持模式并设置高/低电压轨寄存器、当我设置与当前存储单元值相同的值并以二进制格式读取时、保持触发。

    我将再次检查是否有原因这样做、否则我的答案是、PLL1的存储单元似乎是二进制的、而不是一元/温度代码、并且可用于直接比较。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy

    感谢你能抽出时间。 如果您能再次检查、我将不胜感激。 如果它是二进制的、则将存储单元值与 RAILDET_UP/ LOW 限制进行比较、 与存储单元的40位相比、它们仅为5位(reg 7D 和7E)、因此建议进行某种形式的转换、除非实际未使用存储单元的35位。

    此致、

    Mattijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是肯定的、这已经转换为二进制文件。 您只需进行比较即可。

    73、
    Timothy