This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005EVM-CVAL:CDCM7005-SP 评估板

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714000/cdcm7005evm-cval-cdcm7005-sp-evaluation-board

器件型号:CDCM7005EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:CDCM7005-SP

您好!

我有2018版 CDCM7005-SP EVM GUI。  连接到评估板 SPI 接口的正确适配器电缆是什么?

谢谢、

英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    2018版 GUI 支持 USB 连接到 PC 和 EVM 的新版本。 如果您以前收到过 EVM、则它上会有一个并行端口并需要较旧的 GUI。 您手头上是否有 EVM? 已发布的用户指南尚未更新以反映这些更改。 这将在不久的将来提供。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上周、我刚刚花了800美元购买了具有并行端口的 EVM。  我没有任何硬件可以说并行端口。  如何获取 USB 评估卡?  建议使用 Windows 7仅 USB 硬件将旧并行端口 GUI 连接到并行端口评估卡的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    抱歉。 我不明白您是如何收到旧的 EVM 的、因为我被告知我们已耗尽了此库存、只有新的 EVM 可用。 我将直接向您发送新的 EVM。 我将通过电子邮件与您联系、以获取您的发货详细信息。

    谢谢、
    克尔西蒂安