This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:复位信号上升沿的振动

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713941/cdcm6208-vibration-in-the-rising-edge-of-the-reset-signal

器件型号:CDCM6208

大家好、

我的客户在加电期间、当 DVDD 电压上升时、检测到 RESET 引脚上升沿的振动。(请参阅下面的内容)

紫色的是 DVDD 3.3V、黄色的是复位引脚中的信号。

您能帮助分析振动的原因吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    根据波形、复位信号似乎被驱动至高于 DVDD 的电压、但由于到 DVDD 的内部上拉电阻、内部上拉电阻限制了 RESETn 引脚上的电压。

    当将 RESETn 输入驱动至高于 DVDD 的电位时、客户违反了 V_IH 规范(请参阅数据表表表表6.3)。 如果超过建议的运行条件、则不保证器件运行。 我建议延迟 RESETn 信号。

    此致、
    通道