This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LMK00301的未使用时钟输入引脚

Guru**** 2580155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713935/lmk00301-unused-clock-input-pin-of-lmk00301

器件型号:LMK00301

大家好、

请帮助回答以下两个问题。

1.我的客户是否只是使用 Clockin0。 应在 Clockin1和~Clockin1以及 OSCin 引脚中执行什么操作。

该引脚是否应将电阻器或电容器连接到 GND。 如果是、电阻器或电容器的建议值是多少?

2.对于输入时钟和 SEL 中的上拉电阻器、如果要获得更好的相位噪声、上拉电阻器是否应连接到 VCC 或 VCCO?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lacey

    A1。 未使用的时钟输入可保持悬空。

    答2. 我建议连接到 VCC。 这对相位噪声的影响可以忽略不计。

    此致、
    通道