This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713566/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好!

我使用 LMX2594的频率范围为4GHz 至8GHz、采用了 pic32mx795f512l 微控制器、但它不会锁定该范围、您可以为此发送代码。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sohail、

    我们没有这方面的代码。 话虽如此、我可以提供两个方面:
    在我们的 TICSPro 软件(www.ti.com/.../ticspro-sw) 中,您可以使用它来计算和导出寄存器。
    2.如果您对我们使用的算法感兴趣、您甚至可以查看位于 configurations->LMX2594下安装目录中的 LMX2594.py 文件。

    此致、
    Dean