This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572和 LMX2572LP 之间的差异

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713608/lmx2572-difference-between-lmx2572-and-lmx2572lp

器件型号:LMX2572

  LMX2572和 LMX2572LP 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    区别如下:
    -最大 输出频率:2572=6.4GHz;2572LP=2GHz
    - 2572LP 的电流消耗比2572小3mA 至5mA
    -2572LP 不支持 SYSREF
    - 2572LP 支持 FSK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel 您好:
    LMX2572还支持 FSK? 数据表第一页(支持 FSK 直接数字调制)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很抱歉造成混淆。
    LMX2572通过 SPI 编程支持 FSK、而 LMX2572LP 同时支持 SPI 和 I2S 编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel 您好: 太棒了! 我还想知道我是否不需要 SYSREF 和 t max 输出频率< 2GHz、我不需要更改 LMX2572配置? 它可以直接替换吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    正确。 实际上、它们也是引脚对引脚兼容的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否:
    太棒了!