This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:EVM 上的杂散性能差

Guru**** 2651815 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMX2571EVM, LMX2571, USB2ANY, LMX2572, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712235/lmx2571-poor-spur-performance-on-evm

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他部件:CODELOADER、、 、USB2ANYLMX2572LMX2572LP

您好!

我们使用“CodeLoader 4”软件在 LMX2571EVM 电路板上对频率范围为400-500MHz 的合成器 LMX2571进行了测试,结果令人惊讶。 我们具有相当高的杂散、并且在某些频率下频谱具有非常大的噪声(请参阅附件)。 即使“CodeLoader 4”软件建议的频率为480MHz 杂散水平的默认设置也为-57dBc (参见附件)。 数据表在第44页声明“杂散≤-72dBc”。 窄带调制解调器 CE 认证的目标是-67dBc。 我们如何解决这个问题? 您能否为评估板推荐一些最佳设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    EVM 的默认设置(480MHz)是整数通道、不可能出现59.9kHz 的杂散。 您是否使用了板载20MHz XO?
    对于非整数通道、可能会有杂散。 杂散频率和电平取决于配置。 所需的频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Noel 和 Ryan、

    是的、我使用的是板载20MHz TCXO。 对于默认设置(零小数部分)"Default Mode 2015-03-18"、我仅禁用了"OUTBUF_RX_EN_F1"、"OUTBUF_TX_EN_F2"并启用了 OUTBUF_TX_EN_F1"。 我正在分析信号"RFoutTX"、并选择"FSK 已禁用"。 然后、我按下"Load Device"。 PLL 被锁定、但杂散电平为-59dBc。 我使用频谱分析仪的设置:Span=1MHz、RBW=300Hz、VBW=1kHz。 我使用连接到"Vcc5V_TB"的5V 外部电源。

    谢谢、
    Alex Strelbytskyy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    对于应符合 CE 要求的窄带调制解调器、我们使用410MHz - 480MHz 的频率范围。
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    基本上、您使用的是默认 EVM 设置、不同之处在于您使用的是 TX 端口而不是 RX。 我不知道为什么您具有低频杂散。 您可能会尝试两件事情。 (1)使用另一个电源;(2)锁定 USB2ANY 后将其卸下。

    BTW、确保电源电路正确。

    我的最后一个问题是您的应用的通道间距是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们的窄带调制解调器将使用通道空间6.25;12.5和25kHz。 我们的评估板未组装您标记的电阻器。 我更换了实验室电源 、没有帮助。 从 USB2ANY 上断开电缆也没有什么帮助。 在我的设置下、您的电路板上是否有杂散<=-72dBc? 我还应该尝试其他什么?

    谢谢、

    Alex Strelbytskyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我以前从未见过这59.9kHz、我无法确定您的电路板为什么会出现此问题。
    不过、我认为此处 LMX2571的主要杂散问题来自通道间距。 在410M - 480MHz 之间、将有很多通道。 您可能会遇到大量串扰杂散大于-72dBc 的通道。 为了缓解这种杂散问题、我们建议使用频率更高的参考时钟、例如100MHz 或接近100MHz 的频率。
    或者、您可以考虑使用 LMX2572、它具有更好的杂散和 VCO 相位噪声性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们无法使用 LMX2572、因为它没有用于快速2FSK 调制(1.1Mbps)的"FSK PIN 模式"。 只有 LMX2571具有此调制模式。 我将尝试使用外部3.3V 电源、而不是5V 电源。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    您能否从评估板发送频谱分析仪的图以用于我们的设置?
    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    好的、我将获取一些数据并在三天内返回、因为我每天都无法访问测试设备。
    如果要在引脚模式下执行 FSK、可以考虑 LMX2572LP。