This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491使用问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713288/lmx2491-lmx2491-use-questions

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

我们将使用 TI 的 LMX2491替换 ADI 的 ADF4158。 今天、在绘制原理图时、我们发现 LMX2491的 FIN 引脚输入需要-5~5dBm (1.5GHz、-40~60度范围)、我们的输入为-14~-4dBm、典型值为-9dBm。 可以麻烦你把它用吗? 在以后大量生产的过程中是否存在任何风险? 现在准备好投影板了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入为-9dBm 时、我无法正式保证此操作。  要获得保证、需要市场营销和产品工程部门的合理性、这通常需要 NRE 或大批量、我们通常需要某种测试覆盖率。

    在我看来,这种敏感性有很高的余地。  LMX2492是频率较高的姐妹器件、它在室温下的灵敏度通常在1.5GHz 时为-37dBc、我希望 LMX2491也能达到或更好的效果。  灵敏度可能会有很大的变化、我希望至少有15dB 的裕度、而您有23dB 的裕度。  所有这些都说过、如果我的设计 要进行大批量生产、那么我不会在规格为-5dBm 时按-14dBm 的运气。

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       FIN 引脚输入 需要 LMX2492数据表的-5~5dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两种器件都需要-5dBm 至5dBm Fin 输入功率、如其数据表中所述。
    在 LMX2492数据表图4中、该图显示、通常情况下、1.5GHz 时 Fin 可低至-37dBm。 LMX2491具有类似的特性。 但是、我们无法保证每个器件都能达到此灵敏度。