This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:电阻分压 Vdd 以输入 THRES 和 TRIG 比较器

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713229/tlc555-q1-resistance-dividing-vdd-for-inputting-into-thres-and-trig-comparators

器件型号:TLC555-Q1

大家好、

感谢您的始终支持。 我有一个有关 TLC555-Q1的问题。 数据表中 R 的电阻是多少? 我想知道、因为具有555的 PWM 电路需要考虑 CONT 引脚的反向电流、如数据表中的图14所示。

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    以下是 CONT 引脚阻抗的示例数据。  R || 2R = 2/3 R。因此请确保允许出现差异。  

    "R"实际上是匹配的 MOSFET 晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、非常感谢。 明白。