This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555计时器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713523/ne555-ne555-timer

器件型号:NE555

先生、我将 NE555计时器用于 LED 驱动。 按下 Trigger led (触发器指示灯)将亮起15分钟 ,然后熄灭。 我的问题 是在不按触发按钮的情况下启动。 只要按下触发按钮、我就需要 LED 指示灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shailendra、

    您的电路是否接近 NE555数据表中的图9? RL 不是必需的。

    我相信您说过、当电源开启时、输出会变高。 上电时触发器(引脚2)电压是否等于 Vcc (引脚8)电压? 如果触发电压低于 VCC、则输出可能会在加电时触发。 通过在复位(引脚4)和接地之间添加一个电容器以及在复位(引脚4)和 Vcc (引脚8)之间添加一个充电电阻器、可在加电期间保持输出低电平。 上电期间复位时的低电平输入将确保输出启动为低电平。