This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:杂散输出

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709716/lmx2595evm-very-spurious-output

器件型号:LMX2595EVM

在查看8GHz 时器件的输出频谱时、我们看到输出在第2次和第3次谐波具有非常大的杂散。 数据表中将其分别列为-20dBc 和-50dBc、而我们在第2个和第3个测量值均为-15dBc。 我提供了 TICS Pro PLL 设置、如果有任何设置可以根据数据表进行更改、以查看性能。 谢谢

-Kyle Weidmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    输出谐波随频率和 outa_PWR 的函数而变化。 下面是一些要尝试的操作:

    1.确保这是单端输出、未使用的端接50欧姆。 不平衡的输出会导致高杂散。
    我看到 RFoutB 断电、但 OUTB_MUX="通道分频器"。 这会为通道分压器加电并消耗电流并产生不必要的杂散。 将其更改为"VCO"。
    3.您可能会看到 outa_PWR 对谐波的影响很小;我认为降低它可能会有所帮助。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、  

    感谢您的帮助、我将落实您的建议、并返回此处查看结果。 根据您的第一个建议、我已经使用50欧姆端接来终止输出、但我将尝试使用其他各种终端器来查看问题是否可能出在这里、

    谢谢、Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我实施了所有建议、并且谐波性能增加了大约1-2dB、但它仍然不符合数据表中关于芯片应该执行的内容。 我像以前一样附加了频谱分析和 PLL 参数。  

    谢谢、

    Kyle Weidmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    数据表声称二次谐波大约为-20dBc、这似乎与您正在测量的谐波一致。

    那么、让我们重点讨论三次谐波。
    数据表声称-50dBc
    您会显示更像-25dBc。
    我采用了一个 EVM、测量值约为-28dBc。
    我们确实有显示为-50 dBc 的数据、但在高频时、它作为频率的函数在很大的范围内反弹。 这种情况与我今天使用的频谱分析仪不同
    5.我看到使用高端测试设备的客户的图显示了-50dBc 的第三次非谐波

    总之、我认为正在进行的是设置问题、电缆/设置谐振以及器件的组合。 24GHz 时缓冲器的输出阻抗远低于24GHz 时的50欧姆、因此就我个人而言、我不会将这个-50dBc 数取至组。

    此致、
    Dean