工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的技术支持团队:
我想实现适当的 PLL 设置。 尤其是具有 WEBENCH 的环路滤波器。
这是我的 WEBENCH 项目。
webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp
我 在 Webench 上将自动值更改成了 C2=33nF (环路滤波器选项卡上的基本⇒高级模式)
在可能的情况下、PLL 设置基于分数值。 因此、我应该根据下面的 Code Loader 建议选择33nF。
■问题、
我想设置最小抖动实现。
您可以检查我的 webench 和代码加载程序吗?
如果我出错了、您能指出吗?
■我的目标时钟
输入频率:50MHz
输出频率:266.625MHz LVDS 和 125MHz LVDS
输出时钟抖动: 在10ps 峰间值内
■我的项目(Webench 和代码加载程序)
Webench
https://webench.ti.com/wb5/OpenPublicSharedProject.jsp?id=153EC8632C794927&s=c
代码加载器
(可以从.pdf 更改为.mac 吗? E2E 不接受.Mac 进行上传)
e2e.ti.com/.../4174.LMK03328.pdf
此致、
TTD