This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03328:WEBENCH 不显示正确的视图。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713139/webench-tools-lmk03328-webench-doesn-t-shows-correct-views

器件型号:LMK03328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的技术支持团队:

WEBENCH 未显示正确 的视图。

您能否检查我的结果。

https://webench.ti.com/wb5/OpenPublicSharedProject.jsp?id=9167A3661354E3CA&s=e。

我将 VCO=5000MHz 从默认值(4875MHz)更改为默认值。 但是、视图不会 根据我的更改而改变。

是否可以为下一个版本修复它们?

输入100MHz

输出125MHz、266.625MHz

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    感谢您对 WEBENCH 时钟架构工具的反馈。 目前、当 VCO 更新时、该工具不会更新输出频率。 我将在下一个版本中与团队分享您的反馈。

    此致、
    通道