This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD110A:无输出问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713309/cdclvd110a-no-output-issue

器件型号:CDCLVD110A

大家好、

我的客户使用 CDCLVD110A、仅打开 Q2、将 CLK0用作单端 CLK 输入。
他们发现、当在 CDCLVD110A 上电之前提供 REFCLK 时、输出将没有 CLK。

但是、当在 CDCLVD110A 上电后提供 REFCLK 时、输出将具有 CLK。

您是否遇到相同问题或有任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    不建议在 CDCLVD110A 上电之前提供 REFCLK。 输入电压的绝对最大额定值规格要求输入电压必须小于 VDD (请参阅数据表表表表6.1)。 希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道