This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:VCC 上的脉冲要求

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713360/bq32002-pulse-requirement-on-vcc

器件型号:BQ32002
主题中讨论的其他器件:BQ32000

各位专家、您好!

我有一位客户正在使用 bq32000、目前没有使用涓流充电。 bq32002似乎是一款非常相似的器件、以满足他们的需求。 bq32000具有1ms 宽的 VCC 脉冲要求、以确保适当的电流消耗。

这也是 bq32002的要求吗? 我在数据表中看不到它、但我只是想仔细检查一下。

谢谢!

Reed Kaczmarek

AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reed、

    这一要求适用于这两种器件。 数据表第8.2.2.3节介绍了 VCC 初始化过程。

    此致、
    通道