This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:外部电压控制输出频率

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712881/cdce937-output-frequency-control-by-external-voltage

器件型号:CDCE937

您好、E2E、

TLC2934为 NRND。

与 TLC2934一样、TI 是否有可通过外部电压更改输出频率的器件?

或者、

CDCE 937能否使用 TLC 2934等外部电压调节输出频率?

是否有与之相关的文档?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    CDCE937具有一个 VCXO、允许通过在 ppm 范围内进行小频率调整来调整晶体输入。 这将不像 TLC2934那样工作、它可以产生非常宽的频率范围。

    我们的较新产品、如 CDCE937、是具有集成 VCO 的 PLL 器件。 这些解决方案可提供集成度更高的解决方案、从而简化您的设计。 希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道