This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:一般问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713097/lmx2594-general-questions

器件型号:LMX2594

我正在查看用于固定频率应用的 LMX2594。 但是、我有几个问题:

  • 评估板 LMX2594 EVM 是否提供了层图或 CAD 文件? 我看到了多个 PLL 板的它们、但我没有看到的评估板。
  • 我尝试最大程度地降低功耗、因此我只有1个输出打开、但我需要将信号分配到两个不同的连接器。 我可以使用 RFOUTAM 和 RFOUTAP 来驱动两个独立的模块吗? 我假设这些输出为180度相位差、并且需要结合使用以获得更高的功率输出。  有问题吗? 是否知道这两个输出之间的隔离是什么? 根据数据表、我计划使用18nH 和50 Ω 电阻器偏置输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594-Gerber-Files-for-Customer.zipBill、

    随附的是光绘文件。

    对于使用1个输出、您绝对可以将其用作两个单端输出、并且会有180度相移。  主要问题是、您希望两个上的输出负载看起来有点相似、以便在其他情况下获得高谐波。

    至于隔离、正负输出始终同时打开/关闭、并且频率始终相同、因此在这种情况下、人们不会谈论隔离。

    此致、

    Dean