This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:可能的最低频率阶跃

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712354/lmx2571-minimum-frequency-step-possible

器件型号:LMX2571

当 LMX2571连接到10MHz 基准并使用内部 VCO 提供600MHz 输出频率时、请帮助计算 LMX2571可能的最小频率变化(频率阶跃或分辨率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amal、

    了解小数分母是完全可编程的、支持1、2、3、... 16777215。它没有像我们的一些竞争对手的器件那样修复;没有全面问题。

    对于您的计算、假设我们选择了16000000的小数分母、并具有10MHz 的相位检测器。 VCO 频率为4800MHz、除以8。
    如果我将小数分子更改为1、则步骤如下:

    10MHz *(1/16000000)*(1/8)= 0.078125Hz

    如果这样做不适合您、您可以将相位检测器频率进一步降低到625kHz (这会降低相位噪声性能)、从而获得每步分辨率:

    625 *(1/16000000)*(1/8)= 0.004883 Hz

    此致、
    Dean