This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:Marvell E 交换机88E6321的时钟树帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712527/lmk03318-help-with-clocking-tree-for-marvell-e-switch-88e6321

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK03328

你好

我正在寻找50MHz 至25MHz、输出电压为1.5V 的时钟发生器。

您能为1.5V PTP 输出提出解决方案吗?

使用 LMK03318不是必须的。 我也可以使用其他器件。

谢谢你

Yehuda Fryd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yehuda、您好!

    LMK03318/LMK03328是一款高性能时钟生成器、非常适合此应用。 该器件具有可编程输出驱动器、可驱动不同的信号格式。 您可以驱动 LVPECL 输出以实现1.6V PTP 的典型差动摆幅。

    此致、
    通道