This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:I2C 总线连接

Guru**** 2948610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712281/lmk03328-i2c-bus-connections

器件型号:LMK03328

您好!

我能否通过上拉电阻将 LMK03328的 I2C 线路(SDA、SCL)连接到与 VDD_DIG 不同的电源网?

我想将器件连接到通用3.3V 网络、因为 I2C 总线连接到电路板上的其他器件。

VDD_DIG 和3.3V 电压均以同一接地端为基准。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可以接受的。

    Alan