This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:关于上电和寄存器设置序列。

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711932/cdcm6208-about-power-on-and-register-setting-sequence

器件型号:CDCM6208

大家好。

我对 CDCM6208有两个问题。

我认为、除以下情况外、尤其没有电源序列。
我的理解是否正确?
  "有必要确保在 DVDD 电源以及 VDD_PLL1、VDD_PLL2、VDD_PRI 之后进行器件校准、
  VDD_SEC 电源均可正常工作、每个电源上的电压高于1.45。"

2.如果器件正常上电、我们可以随时设置寄存器(例如输出频率)吗?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    A1。 是的、这是必须遵循的主要电源定序要求。

    答2. 可以、您可以随时设置寄存器。 如果处于 SPI 模式、您甚至可以在 RESETN 为低电平时设置寄存器(请参阅数据表中的图35)。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lan-San

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    好的