This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:DEV_CTL 寄存器的使用

Guru**** 2581265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708928/lmk61e2-use-of-dev_ctl-register

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: LMK61E07

我可以通过设置 DEV_CTL (R10)中的 PLL_PDN 位来关闭 LMK61E2 PLL、但在没有下电上电周期的情况下无法(可靠)恢复运行。  这有什么特别的技巧吗?  

我很幸运地尝试重置 SWR2PLL。  文档中的 AUTOSTRT 位(保持置位)表明:“器件复位可由...触发。 写入 RESETN_SW 位"、但在数据表的其他位置似乎没有提及 RESETN_SW:

更令人困惑的是、您的 LMK61E2振荡器编程工具似乎根本不会访问 R10寄存器。

是否有更好的文档可以用于某处?  我注意到 LMK61E07数据表的更新内容比 LMK61E2的数据表的更新内容要多一些、但它仍然没有提供关于在设置 PLL_PDN 位后复位的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数据未显示。 您能否再次更新它们?

    我向我们的美国团队发送了通知。 他们稍后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Shawn --这些图像只是数据表第8.7.1.7节中表格的副本,显示了 R10中的 PLL_PDN 位,以及编程工具中原始寄存器页面的截屏,显示了 R10完全丢失。  如果它们这次没有显示、只需直接引用这些源即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为什么要使用 DEV_CTL 寄存器禁用 PLL? 如果您只想启用输出、LMK61E2有一个用于禁用输出的输出使能引脚。

    这些字段在 GUI 中隐藏、因为在应用中它们并不是真正需要的。 我个人以前没有研究过这个问题、但我可以建议尝试一些事情。 根据数据表 R10的说明,需要检查的一点是您没有覆盖自动启动位(R10.7 = 1)。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有将 OE 引脚连接到任何器件、因为数据表中说有一个寄存器位执行同样的操作。 :) 是的,自动启动设置为1,如前所述。

    在这种情况下、禁用 PLL 的能力并不是特别重要、它只是使从外部信号发生器驱动这个特定的电路板变得更加方便。  我可以通过解焊铁氧体磁珠来实现同样的功能、但如果能够在软件控制下实现该功能、将会很方便。  

    更笼统地说、当然、当数据表中所说的各个位执行操作时、相关人员的生活会变得更加轻松。  当然、这仍然可能是用户错误的情况、但软件不支持 R10、而数据表中的描述是指根本没有记录的其他寄存器。