This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:仅使用电池的 Iback 的电源电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709683/bq32000-the-supply-current-of-iback-with-battery-only

器件型号:BQ32000
主题中讨论的其他器件:BQ3200BQ32002

大家好、团队、

我的客户现在正在使用 BQ3200、我们正在仅使用电池检查 Iback 规格、因此、当 VCC=0时、您能否帮助我们检查 Iback 值?

我们对其进行了测试、发现它现在为80uA、但从数据表中可以看出它为1.2uA。 那么、为什么我们 在测试该值期间在 VCC 上发出脉冲?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    查看数据表的第8.2.2.3节。 在任何总功率损耗情况下、必须在连接备用电源后立即在 VCC 上发出1ms 的脉冲、从而初始化 VCC 引脚。 这将显著降低备用电源电流。

    遗憾的是、我没有电路板可用于检查客户测量结果、但在您发出 VCC 回波脉冲后、该脉冲会显著降低。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、  

    需要您的支持。

    客户 已使用一个脉冲初始化 VCC 引脚、高电平没问题、周期也大于1ms、但 Iback 也是80uA。 客户在连接备份电源后很久才这么做、这是不是问题?  并且已经让它们 在连接备用电源后立即初始化 VCC 引脚、我不确定它们是否会发生这种情况。

    BTW、BQ32002是否具有相同的要求?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    请参阅以下内容、我们无法使用数据表的测试方法获取此数据、因此它具有特殊的序列? 所有背面与图2和图3相同,这两幅图的含义是什么?

    谢谢、
    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    该器件最近从另一个组转移到了我的系统中、因此我不是 BQ3200x 的专家、但我将尝试帮助解决此问题。

    您是否在多个电路板和单元上观察到此消耗(80uA)? 您是否在每次总功率损耗情况后测量此功耗?

    图2显示了 VCC = 2V 时的电流消耗、图3显示了 VCC = 3.3V 时的电流消耗。

    此致、
    通道