This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:配置后是否需要对 cdcm6208进行复位?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/710695/cdcm6208-is-reset-necessary-for-cdcm6208-after-configuration

器件型号:CDCM6208

大家好、

我的客户使用 CDCM6208生成3个时钟输出。 它们需要在移动时调整一个输出。 我想知道、每次将它们配置为新的输出频率后、是否需要进行复位。 如有必要、这意味着其他2个输出将受到影响。

谢谢

BR、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问。 在运行时进行小数分频器调优:

    当位12以上的位被调整时、小数分频器在运行时会出现调整设置的问题。 这是由架构决定的、只有在 FOD 按预期使用时才能避免:基本上禁用它、更改设置并再次启用它。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    谢谢。 还有一个问题:当您说禁用/启用时、您是指整个器件还是仅指 FOD 通道?

    BR、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    使用 EN_CHX 位禁用通道。 例如、将 EN_CH4[1:0]设置为00以禁用通道4、或将0b01设置为启用。

    此致、
    通道