This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:触发器 C:什么定义/生成触发器 C?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711670/lmx2491-trigger-c-what-defines-generates-trigger-c

器件型号:LMX2491

我发现、通过操作标志0和标志1并将它们移植到 TRIG 1和 TRIG 2输出引脚、我可以输出两条控制线。 我想在 MOD 引脚(或 MUXout)上生成第三个控制线。  是否有推荐的方法? 触发器 C 似乎是可能的、但我没有找到它的定义或激活方式。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    这由 RAMP_TRIGC 字(R59[7:4])定义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Dean。

    我之前就发现了这一点。 我看到如何选择值0来指定 GND、但如何强制进入高电平状态? 我想我可以设计一种比较器配置、这种配置会强制执行较高的级别、但我认为可能有一种不太灵活的技术?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您希望获得哪种控制信号?
    请记住、Flag0和 Flag1是输出信号、而触发器 A、B、C 是输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    根据当时正在运行的斜坡、可将 Flag0和 Flag1设置为低电平或高电平。
    可以在输出引脚上观察到这些标志

    触发器 A、触发器 B 和触发器 C 可用于启动斜坡。
    通常、您使用 TRIG1、TRIG2、MOD 或 MUXout 引脚来创建这些触发器

    我看不到您想要做什么。 假设需要斜坡直至检测到 CMP0、然后它会转弯。 在这种情况下、使 RAMP0下降并在触发器 A 上触发 RAMP1。将触发器 A 定义为"CMP0 Detected"-状态5。 您还可以通过设置 MUXout_MUX=32"输出 TRIGA"、将触发器 A 输出到 MUXout 引脚。 您实际上不需要高输出来触发斜坡、只需将 RAMP0_NEXT 设置为"Trigger A"即可。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Dean 和 Noel。

    我曾错误地认为触发器是双向机制。

    我的应用程序使用全部8个斜坡、刚好足够、并且它们看起来表现得很好。 借助斜坡标志、我可以生成两条控制线、在斜坡段执行时适当地对接收器的开关部分进行带化。

    如果我可以生成一个额外的输出控制、我可以适度降低硬件复杂性并显著简化计时控制软件。 我认为这可能是一个简化的细节:额外的控制输出不会改变逐斜坡斜升。 相反、它会在每个8段斜坡程序开始之前更改状态。 8状态斜坡模式本身不会改变。 在执行斜坡之前更改一些寄存器设置不会造成过多负担。

    我向 LMX2491上的整个 TI 团队致敬。 它看起来非常强大和优雅。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我都已经弄清楚了。 我担心自己可能会失明... ;)

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到这个问题得到解决。