This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:单周期脉冲发生器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555, SN74AHC123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711507/lm555-one-cycle-pulse-generator

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: TLC555SN74AHC123A

大家好、

我想用 LM555计时器 IC 制作一个单周期脉冲发生器。 为芯片上电后的脉冲时序为:高电平(300ms)-->低电平(1s)-->高电平(持续到断电为止)。

帮助我使用 LM555创建一个电路、以满足所需的脉冲(如下所示)。

                                           300ms 高          1秒低电平                       保持高电平、直至断电

一旦 IC 上电、脉冲应在高边沿启动。

此致、

Jitendra                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    该电路提供低输出上电、然后为1s 提供高输出。 输出变为低电平并保持低电平。 因此、输出在可用之前需要反相。

    LM555可用于代替原理图中的 TLC555

    在断电时间较短的情况下、D2会更快地对 C1放电。

    D1可防止触发输入过压。

    C6确保 U2在低输出状态下加电。

    这在 TI-Tina 中很好地进行了从0到400ms 的仿真。 要获得0至1.4s 的仿真、请将 C5、C7更改为零。

     e2e.ti.com/.../TLC555-1s-high-after-300ms-delay.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、
    但是、主席先生、这是一个小的电路、您能否告诉我、如果我们将 LM555用作非稳态单稳态多谐振荡器、第一个输出脉冲的状态将是什么、它将从正高边沿或负边沿开始、我想它将从正边沿开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、

    两个计时器均为单稳态。 U1输出启动为高电平、然后在300ms 后变为低电平。 LM555计时器是电平触发的、因此 C2和 R2会阻止 U1输出的低直流电压、否则 U2的计时将永不结束

    您可以通过更改为 SN74AHC123A (或类似产品)来减少器件数量。 这是边沿触发的双路单稳态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 SN74AHC123A 的新帖子、请访问 e2e.ti.com/.../711988