This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:未使用的输出引脚

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711854/lmk00301-unused-output-pin

器件型号:LMK00301

您好,团队

对于未使用的引脚、我们建议保持悬空。

客户希望了解引脚成为天线然后与 其他输出耦合的风险。

在其应用中、输入和输出全部为245.76M、它们在每组中使用4个输出。 因此、在每个剩余的组中有一个输出要悬空。

因此、请帮助说明该悬空引脚不会影响其他输出的原因。

Lacey

非常感谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    当您将未使用的引脚悬空时、驱动器的负载阻抗会无限高。 因此、驱动器消耗的电流非常少。 来自电源路径的任何串扰都变得极小。
    此外、未使用引脚的 PCB 焊盘的物理尺寸非常小、几乎无法进行辐射。 供参考、此频率下的四分之一波天线长度约为30cm。