This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何使用 FCAL_EN?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711168/lmx2594-how-to-use-fcal_en

器件型号:LMX2594

您好!

在设置 FCAL_EN='0'和然后设置 FCAL_EN="1"以执行校准后、如果我不想再检查任何内容、应该将其返回到"0"进行正常操作、或者将其保留为"1"、 只有当我想更改频率时、我才会再次将其切换为"0"、然后切换为"1"并将其保持为"1"?

简而言之、校准后该位的状态应该是什么(正常运行)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Assaf:

    我们建议始终保持 FCAL_EN=1。 此位不需要0 -> 1转换即可激活校准。 只要您想执行校准、只需写入 R0一次(FCAL_EN=1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!!