This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:输出 LVPECL 至 LVDS 接收器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/711145/lmk03328-output-lvpecl-to-lvds-receiver

器件型号:LMK03328

大家好、

我的客户使用 LMK00328作为输出125MHz LVPECEL 型驱动器,接收器为 LVDS 型,具有内部交流电容器和100 Ω 终端。  

您是否有任何建议将 LVPECEL 的原理图设计与 LVDS 匹配?  因为当使用下面的原理图时、它们发现输出波具有沟道。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    您是否尝试使用 AC-LVDS 输出?
    您能否移除33Ω Ω 电阻器并重试?