请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDC3S04 我可以执行以下操作吗?
1) 1) 1)仅使用1.8V LDO 输出为 VDD_ANA 供电?
2) 2)使用1.8V LDO 输出为 VDD_ANA 和 TCXO 供电(只要不超过 V_LDO 上的10mA 电流限制?)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以执行以下操作吗?
1) 1) 1)仅使用1.8V LDO 输出为 VDD_ANA 供电?
2) 2)使用1.8V LDO 输出为 VDD_ANA 和 TCXO 供电(只要不超过 V_LDO 上的10mA 电流限制?)
谢谢。