This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何降低抖动

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/710857/lmk03328-how-to-decrease-jitter

器件型号:LMK03328

尊敬的技术支持团队:

您能否建议有关如何降低抖动的提示?

我描述了我的想法。

如果您有任何提示、您能告诉我吗?

・合适 的带 Webench 环路滤波器

・μ A 增加充电峰值电流(默认值为6.4mA)

・增加 PFD 频率  

・适当的板载布局

【实施】

输入:100MHz

输出:125MHz、266.625MHz

目标抖动: 10ps 峰峰值

 此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    您已经提到了几乎所有的要点。
    我还建议使用较大的相位裕度、例如>60deg。 这将使集成抖动更小。
    此外、不要忘记使用良好的相位噪声参考时钟。 该时钟信号将影响带内噪声。