This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005EVM:独立运行、不带 USB。

Guru**** 2758795 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005EVM, CDCE62005, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/710083/cdce62005evm-standalone-operation-without-usb

器件型号:CDCE62005EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62005USB2ANY

CDCE62005EVM 是否存在故障、这意味着它在没有 USB 和软件运行的情况下不会单独运行?

CDCE62005应从加电时保存的设置开始、但不执行任何操作。 这是因为 USB 接口芯片在与 PC 通信之前一直保持关断状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    正确、除非您插入 USB 并安装软件、否则 CDCE62005EVM 将无法正常工作。 USB 控制器将 CDCE62005保持在复位状态、直到检测到通信。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的确认。

    为什么它是这样设计的? 这意味着、如果没有 USB 电缆的计算机噪声污染、您就无法对其进行测试。

    是否有允许独立运行的 USB 控制器代码更新?

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    它必须是对原始电路板设计的监督。 遗憾的是、我们没有更新 USB 控制器、因此您可以在没有 USB 电缆的情况下使用 EVM。

    适用于较新产品的大多数较新 EVM 使用 USB2ANY MCU、无需插入 USB 电缆即可正常工作。

    此致、
    通道