This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:2FSK 频率偏差问题

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709394/lmx2571-problem-with-2fsk-frequency-deviation

器件型号:LMX2571

您好!

我正在与我们的一位客户合作、他们有以下请求:

"我正在评估板 LMX2571EVM 上测试合成器 LMX2571。 我对2FSK 频率偏差有一些问题。

  • 2FSK 调制方案的频率偏差(使用 FSK 调制数据引脚 FSK_D0和 FSK 引脚模式的时钟引脚 FSK_DV0)与寄存器 R9 (FSK_DEV0_F1)和 R10 (FSK_DEV1_F1)之间有何关系?
    R9和 R10应该设置什么、例如、对称2FSK 频率偏差+-400kHz?

  • 此外 ,我找不到哪个 LMX2571的参数负责调制幅度(缩放频率偏差)?"

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    有关 FSK 详细信息、请阅读数据表第8.1.1节;有关示例、请参阅第8.2.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您引导我到正确的地方。 我阅读了这些章节、我认为我更好地理解了客户陷入骤降的位置。

    它们需要的是 Fout = 915MHz、频率偏差为400kHz。

    使用此配置、它们能够获得+/- 100MHz 偏差:

    • Fosc=20、000、000 Hz
    • Fosc_div1 = 1
    • Fosc_mul = 3.
    • Fosc_div2 = 1
    • DEN = 8、000、000
    • FPD = 60、000、000
    • Fvco=4,575,000,000
    • PLL_预 分频器= 2
    • Fout_div1 = 5
    • Fout_div1 = 1
    • Fout = 915、000、000

    但是、在上述配置中、即使是寄存器 R9中频率阶跃的最大数量、R10也无法获得到400MHz 的偏差(FSK_DEV0_F1=32765和 FSK_DEV1_F1=32768)。 为了尝试获得+/-400MHz 偏差、他们将配置修改为:

    • Fosc=20、000、000 Hz
    • Fosc_div1 = 1
    • Fosc_mul = 6
    • Fosc_div2 = 1
    • DEN = 4、000、000
    • FPD = 120,000,000
    • Fvco=4,575,000,000
    • PLL_预 分频器= 2
    • Fout_div1 = 5
    • Fout_div2 = 1
    • Fout = 915、000、000

    这些设置使它们接近但不完全正确(388MHz)。

    当使用 LMX2571EVM 电路板(Fosc=20MHz)满足以下要求时、您能否帮助建议芯片的最佳设置:Fout = 902-928MHz、数据速率1.1Mbps、频率偏差400kHz?

    我希望所有这些都是明确的。 非常感谢!

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    400kHz 偏差是一个很大的数字、我认为它在9xxMHz 输出下仍然可以实现、请在 EVM 中验证它。
    为了获得较大的偏差、根据数据表中的公式4、我们必须降低 DEN 和/或增加 FPD。
    EVM 具有20MHz XO、我建议将 MULT = 4。 这样可得出 FPD = 80MHz、这是最佳 FPD 频率。
    DEN 可以是80000。 在数据表中、我说过、每当使用 FSK 时、DEN 应等于2^24。 这是必需的、以确保即使在整数通道(小数 NUM = 0)中 FSK 也能正常工作。 如果应用不包含整数通道、则 DEN 可能是其他一些值。
    例如、在本例中、如果我们将 FPD = 80MHz;DEN= 80000、您应该能够在902至927MHz 之间获得+/-400kHz 偏差(我假设通道间隔为1MHz)。 在928MHz 时、这是一个整数通道、您可以得到正偏差、但不能得到负偏差。 在此通道上、我们可以将 Mult 更改为5、使其成为分数通道。