This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610:使用不带输入基准时钟的 PLL2

Guru**** 2579085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708023/lmk04610-lmk04610-using-pll2-without-input-reference-clock

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: TS5A21366

请提供建议。 我想 使用由 VCXO 驱动但控制 电压冻结的 PLL2。 我有一些用例 、其中我没有稳定的 CLKin0 或 CLKin1、但我仍然希望能够生成 CLKoutX 时钟信号。   最好的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roel:

    那么、在您的应用中、您不需要 PLL1?
    如果您处于仅 PLL2模式、则 PLL2需要稳定的参考时钟。 您可以使用具有固定控制电压的 VCXO、也可以使用 XO 或 TCXO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅在特定用例中需要 PLL1、例如、当外部时钟可用时。 如果没有、我希望能够在没有输入基准时钟的情况下启动 PLL2。  

    我在数据表中寻找一种通过固定电压控制 VCXO 的方法。 保持模式可能适用、但直接控制会更好。 但是、我找不到手动控制该电压的方法。 其他类似 LMK4806的 PLL 也有相应的选项(MAN_DAC)。  我找不到该 PLL 的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    见我的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roel:

    好的、遗憾的是、LMK04610不提供手动 DAC 调优。
    由于您知道 PLL 何时可用、因此您可能可以向 VCXO 的 Vctl 引脚添加模拟开关(TS5A21366)、以便在固定电压和 LMK04610的 CTRL_VCXO (引脚44)之间进行多路复用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "不提供手动 DAC 调优"、这也是我从数据表中得出的结论(希望您可以说有一些隐藏的寄存器来实现这一目的)。 但是、我仍然不知道我是否需要手动 DAC 调优。 还有什么其他方法可以将 VCXO 置于固定电压、例如将其驱动至保持模式等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roel:

    您可以将其置于保持模式、但 VCXO 控制电压可能不确定。 根据您将其置于保持模式之前的器件状态、控制电压可能是最后一个(PLL1)锁定电压;电源轨(如果 PLL1未锁定);或一些其他电压。
    如果您希望在不使用 PLL1的情况下具有固定的确定性电压、我之前的建议似乎是最简单的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。 "PLL1_STARTUP_HOLDOW_EN"选项是否不适合? 它显示"PLL1在 Holdover 中启动。 当 PLL1_HOLDOW_FORCE 为1时、PLL1会在启动时立即进入保持模式。" 数据表建议启用"CRTL_VCXO =VDD/2"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roel:

    此选项适用于 Vcc 首次上电。 如果您已启动并正在运行、则无法使用此选项。